This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:TPS56221出现问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916864/tps56221-problems-with-tps56221

器件型号:TPS56221

大家好、抱歉、我的英语不好。 我的 TPS56221有一些问题:

1) 1) ILIM 不工作、如果我将电阻器2.8kOhm 连接到引脚18;Vout -0V;

2) 2)当 TPS56221工作时、它非常热(接近80度)。 我现在、消耗电流为1、5A

输入电压 +12V

输出电压 +1.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图对于1.6V 20A 设计而言看起来是合理的。  您能否发送 PCB 布局的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ILIM 电阻器似乎连接到器件引脚和 VIN (Net325_2)。   ILIM 电阻器需要连接到接地端和引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器 ILIM 连接至 GND。 (引脚 ILIM 上的绝对最大额定值为7V、而 VIN 为12V。 如果 ILIM 连接到 VIN、TPS56221将损坏)

    我的板上有四个 TPS56221、每一个的情况都是一样的(我无法理解为什么功率耗散如此之高!(当我移除 R ILIM 时)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4x22uF 输入电容器是否与 IC 位于电路板的同一侧?

    以下 PICS 是该器件的推荐布局。  

    输入电容器位于电路板的同一侧、并在 GND 和 VIN 引脚上覆铜。

    我不确定您有多少过孔、但在图中、我看到在 GND 上的输入电容器附近有4个过孔。

    但接地不是同一层上的连接覆铜、看起来它是使用过孔连接的。  

    VDD 电容通过连接到引脚20。   

    VIN、VDD 和 BP5在运行期间需要是稳定的电压。

    您能否在安装了 RILIM 的情况下获取 VIN、SW、VDD 和 BP5的示波器图?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一侧为2ч22uF μ F 和1uF 电容器、另一侧为2x22uF 电容器

    输入电压

    软件  

    BP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 节点似乎未在200us 时分设置下进行切换 、且电压为700mV。  

      输出电压等于700mV。

    如果您使用2至4us 时间分频、您是否看到 SW 节点从0V 转换到12V。

    您还可以检查 COMP 引脚 和 EN/SS 电压吗?

    在未安装 RILIM 的情况下、SW 节点是否从0V 转换到12V?   

    您的负载是否能够拉大于2.8kOHm Rilim 的电流限制设置?  导致器件电流限制和断续等

    如果未安装 RILIM、则会禁用过流、这可能是导致高温的原因

    输出电容器的器件型号是多少?  该工作表显示的 ESR 为1欧姆、看起来很高。

    您能不能通过 daniels (位于@ TI.com)向我发送 Altium PCB 文件 (位于)    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计解决了这个问题!!!

    L 已经注意到、在我的电路板设计中、引脚 BOOT 连接到 SW、通过电感器后的电容器和电阻器、但在 TPS56221数据表中、引脚 BOOT 连接到 SW、然后连接到电感器。 我更改了它。 我在 FB 和 SW 之间安装了一个220pF 的电容器。  我看到 VOUT -1.6V 和外壳温度正常

    感谢您的帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息!