This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R1A

Guru**** 2589990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1A, BQ76940, BQ76200, TIDA-00792, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917842/bq78350-r1a-bq78350-r1a

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76940BQ76200TIDA-00792BQ78350-R1

我正在考虑将 BQ78350-R1A 与 BQ76940和 BQ76200一起用作15节 LiFePo4型电池组的电池管理解决方案。 BQ78350是否支持此类电池的充电? 我不清楚是需要外部充电器解决方案、还是 BQ78350可以处理充电问题。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunatha、
    BQ78350-R1A 是显示器(有关显示器的详细信息、请观看此视频)。 它不是充电器。

    我将向我的电池充电器组同事介绍一下、以防他们提出解决方案建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunatha、

      https://www.ti.com/tool/PMP4308提供了直流/直流电池充电器设计 作为参考。  我们没有超过7S 的专用直流/直流充电器 IC。 可在 https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html 上获取充电器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的建议。 我遇到了此设计 TIDA-00792、这是一款适用于15节磷酸锂电池的完整电池管理解决方案。 您认为此参考设计中缺少我可能忽略过的任何内容吗?

    此致、

    Manjunatha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunatha、
    嗯、我对您的要求的看法非常有限、但根据我看到的情况、TIDA-00792确实是一款适合15节电池组的参考设计、它集成了监测计、15节监视器和高侧 FET 驱动器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 我正在为15S 电池组寻找监控器、充电器和电量监测计解决方案。 我发现 TIDA-00792参考设计与我的要求最为相关。 但我对充电不是很确信。 BQ78350芯片介绍了充电器功能、包括 CC/CV 充电支持、但根据您的评论、我对我正确理解此功能并不信心。 Eric 可以为技术参考文档 SLUUC78第5章中提到的充电功能提供建议并提供更清晰的说明。 我想知道 BQ78350的充电功能有哪些功能可用、哪些功能缺失。

    Eric -请提供建议。

    此致、

    Manjunatha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunatha、

    我们没有超过7S 的专用电池充电器 IC。  

    BQ78350是一款电量监测计 IC、不具有充电功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    我知道 BQ78350不是专用充电器。 但是、我想对 TI 文档和参考设计中提到的以下特性进行澄清。 请您解释这些功能与器件支持的充电功能相关的范围/限制。 很抱歉、我的理解有限、感谢您的耐心。

    1、数据表 SLUSE05的特性列表"支持 CC-CV 充电、包括预充电、禁止和充电暂停"下提到了这一点。   

    2、技术参考手册 SLUUC78第5节是指器件支持的充电算法。

    TIDA-00792参考设计展示了控制高侧 MOSFET 驱动器 BQ76200的 BQ78350、该驱动器控制充电/放电/预充电中的 FET。   

    此致、

    Manjunatha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunatha、

    BQ78350等许多 TI 电池电量监测计都设计用于智能充电器器件。 由于监测计具有电池电压、电流和温度的测量数据、因此它可以向智能充电设备推荐充电电压和电流、从而为电池提供最安全的充电。 BQ78350-R2固件(该固件可从 TI.com 下载并加载到 BQ78350-R1器件)具有更多充电参数、可通过这种方式使用。  

    BQ78350与 BQ769x0监视器配合使用时、还可以控制外部 FET、以便在发生过压、欠压、过流或温度故障等保护故障时停止充电或放电。 还能够控制预充电 FET -这允许电池在低电压下缓慢充电、以保护电池健康。 一旦电压足够高、可启用充电 FET 以实现快速充电。

    总之、TIDA-00792解决方案可提供监测、监控和保护(使用 FET)。 该监测计还根据电池的温度条件向智能充电器推荐充电条件(电压和电流)。  

    但愿这对您有所帮助。 此致、

    Matt