This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3509:Sch 审核

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918106/lm3509-sch-review

器件型号:LM3509

大家好、

我的客户现在使用 LM3509来驱动其项目中的三个 LED。 请问 SCH 是否正常?

 LED IF= 30mA、在此应用中、它们通过复位将电流限制为20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    如果客户希望使用3.3V 而不是电源(IN、PIN8)为内部逻辑电路(VIO、引脚4)供电、 则应移除 R169。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    客户已移除 R174、因此仅提供5V 电压。

    除此之外、还有其他需要改变的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我认为没有任何需要改变的地方。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    客户要求 SCH 审核的原因是他们的项目已 RTM 为20K、发现5-7出现问题。(D26或 D27损坏、但 D23正常工作)。 因此、客户担心 SCH 中的问题是否正确。

    我有一个问题、这三个 LED 的 Vf 是最小2.6V 和最大3.6V。 由于其输入电压仅为5V、因此 D26和 D27电压总计5.2-7.2V、而 D23电压仅为2.6-3.6V、低于5V。

    由于输入电压为5V、是否有损坏 LED 的风险?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../LED_6F70_-H2012AW32B0C24.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    考虑到两个 LED 灯串的功耗较大、 您可以检查 PCB 布局情况和靠近热源的位置、以查看温度过高是否会导致 LED 损坏。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin,

    感谢   您的回复。

    我也很好奇。 我没有找到有关引脚 OVP/MAIN/SUB 输出的控制选项。 我们不需要调整这些引脚的输出?

    它们是否  会根据 检测 LED 自动调整?  如果没有、如何更改 main/sub? 如何计算主/副/过压保护(OVP)的电压?

    除了上述问题之外、我还对您提到的功耗感到困惑。 由于只有三个 LED 连接到 LED 驱动器、因此功耗肯定低于五个 LED 连接、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    您可以从数据表中找到主/子 FB 配置、如下所示。 至于 OVP、阈值是恒定的。  

    MAIN/SUB 是输入引脚、因此您无法调节输出。 配置输出电流(LED 模式)或反馈电压(OLED 模式)后 、器件将自动将这些引脚的电压调整为内部设置的目标值。

    至于功耗、除了 LED 数量外、PCB 布局和其他热源也会显著影响听音量和 LED 寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    感谢您的回复!

    抱歉。 但我看不到您分享的照片...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    很抱歉!

    您可以参阅 LM3509数据表的表1、2、3和图42。

    BR、

    Robin