大家好、
我的客户现在使用 LM3509来驱动其项目中的三个 LED。 请问 SCH 是否正常?
LED IF= 30mA、在此应用中、它们通过复位将电流限制为20mA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Robin:
客户要求 SCH 审核的原因是他们的项目已 RTM 为20K、发现5-7出现问题。(D26或 D27损坏、但 D23正常工作)。 因此、客户担心 SCH 中的问题是否正确。
我有一个问题、这三个 LED 的 Vf 是最小2.6V 和最大3.6V。 由于其输入电压仅为5V、因此 D26和 D27电压总计5.2-7.2V、而 D23电压仅为2.6-3.6V、低于5V。
由于输入电压为5V、是否有损坏 LED 的风险?
谢谢!
您好 Robin,
感谢 您的回复。
我也很好奇。 我没有找到有关引脚 OVP/MAIN/SUB 输出的控制选项。 我们不需要调整这些引脚的输出?
它们是否 会根据 检测 LED 自动调整? 如果没有、如何更改 main/sub? 如何计算主/副/过压保护(OVP)的电压?
除了上述问题之外、我还对您提到的功耗感到困惑。 由于只有三个 LED 连接到 LED 驱动器、因此功耗肯定低于五个 LED 连接、对吧?