This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:配置 LM5051产品电路时的浪涌保护问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051, LM5064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916273/lm5051-surge-protection-question-when-configuring-the-lm5051-product-circuit

器件型号:LM5051
主题中讨论的其他器件: LM5064


该电路使用 LM5051进行了上述配置。

我们所需的功率为-48V、30A。

我想在设计时避免4kV 浪涌测试期间发生中断、但我想知道 LM5051前面的设计是否正确。

有什么需要强调的吗? 这是非常困难的、因为它是第一个电源设计。

在上述电路之后、使用 LM5064配置热插拔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    为了在4kV 浪涌(2 Ω 阻抗)期间提供保护、原理图中包含了 MOV-14D820k、该电压应能够吸收瞬态浪涌能量。 额定值为820V 和3500A 峰值浪涌电流。 额定电流很好地吸收4kV 浪涌(使用2 Ω 阻抗、峰值浪涌电流为2000A)。 但是、当施加浪涌时、2000A 浪涌电流下的电压将非常高>1000V。 这可能会损坏不适用于65V 2.5J 能量 TVS 等高电压的组件。 我们想知道在选择组件时是否考虑了这些因素。 基本上、我们需要将浪涌电压限制在电源路径中 LM5051、MOSFET 和无源组件的可接受电压电平内。

    接下来、我们还需要查看热插拔设计、以查看浪涌期间的过流保护。 您也可以分享这部分原理图吗?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 此外、上传热插拔原理图。
    "基本上、我们需要将浪涌电压限制在电源路径中 LM5051、MOSFET 和无源组件的可接受电压电平内。"
    如何将浪涌电压限制在可接受的电压范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    浪涌能量需要被输入端的 MOV 吸收。

    我们建议根据4KV 浪涌脉冲额定值选择 MOV。 在4kV、2欧姆浪涌阻抗下、可能会产生2000A 电流。 需要选择一个能够以2000A 钳位的 MOV、其钳位电压是 LM5051所能接受的。 它可能不止是并联的 MOV。

    请告诉我们您是否能够查找 MOV 选择:

    网站上有很多有关此主题的应用手册和设计说明。

    我在这里分享了其中几项以供参考:

    https://m.littelfuse.com/~/media/electronics_technical/application_notes/varistors/littelfuse_selecting_a_littelfuse_varistor_application_note.pdf

    https://www.electronicdesign.com/power-management/article/21800530/select-the-right-varistors-for-overvoltage-circuit-protection

    如果您能够找到4KV 浪涌保护的正确 MOV 选择、从而将 LM5051上的电压限制在低于其最大额定值、请告知我们。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM5064电流限制或断路器设置为30A、这是在浪涌期间关断的良好设置。

    同样、根据上面提供的基准、如果需要使用 MOV 和 TVS 将输入电压限制在低于 LM5051和 LM5064额定值的最大工作电压下。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的仔细审阅和响应。


    变阻器如下面所附电路中所示发生了变化、并使用了额外的燃气管。
    总之、我将使用48V 25~30A、并且我希望在4kV 浪涌时保持电源开启而不会关闭电源。
    我想我可以对这个实现方式进行测试。


    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    是的、48V 电压应该足够好。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    如果您认为您的问题已解决、请单击主题末尾的"此问题已解决"按钮。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  上面的电路中还有一个问题。

    该电路被方框图取代、如下所示。

    在使用电源 A、B 进行配置时、是否需要添加橙色 OR-ing 二极管?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM5064之后不需要附加 ORing 二极管、因为 LM5051已提供 ORing 功能。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您认为我们已经回答了您的所有问题、请单击结尾处的"这已解决了我的问题"按钮

    如果您有更多相关问题或其他问题、请您创建另一个主题、或者如果与此问题相关、您可以标记它。

    此致、

    Kari。