主题中讨论的其他器件: LM5064
该电路使用 LM5051进行了上述配置。
我们所需的功率为-48V、30A。
我想在设计时避免4kV 浪涌测试期间发生中断、但我想知道 LM5051前面的设计是否正确。
有什么需要强调的吗? 这是非常困难的、因为它是第一个电源设计。
在上述电路之后、使用 LM5064配置热插拔。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Park、
为了在4kV 浪涌(2 Ω 阻抗)期间提供保护、原理图中包含了 MOV-14D820k、该电压应能够吸收瞬态浪涌能量。 额定值为820V 和3500A 峰值浪涌电流。 额定电流很好地吸收4kV 浪涌(使用2 Ω 阻抗、峰值浪涌电流为2000A)。 但是、当施加浪涌时、2000A 浪涌电流下的电压将非常高>1000V。 这可能会损坏不适用于65V 2.5J 能量 TVS 等高电压的组件。 我们想知道在选择组件时是否考虑了这些因素。 基本上、我们需要将浪涌电压限制在电源路径中 LM5051、MOSFET 和无源组件的可接受电压电平内。
接下来、我们还需要查看热插拔设计、以查看浪涌期间的过流保护。 您也可以分享这部分原理图吗?
此致、
Kari。
您好、Park、
浪涌能量需要被输入端的 MOV 吸收。
我们建议根据4KV 浪涌脉冲额定值选择 MOV。 在4kV、2欧姆浪涌阻抗下、可能会产生2000A 电流。 需要选择一个能够以2000A 钳位的 MOV、其钳位电压是 LM5051所能接受的。 它可能不止是并联的 MOV。
请告诉我们您是否能够查找 MOV 选择:
网站上有很多有关此主题的应用手册和设计说明。
我在这里分享了其中几项以供参考:
如果您能够找到4KV 浪涌保护的正确 MOV 选择、从而将 LM5051上的电压限制在低于其最大额定值、请告知我们。
此致、
Kari。