This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:如何计算 TPS51200的 TC (外壳)?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915547/tps51200-how-to-calculate-tc-case-of-tps51200

器件型号:TPS51200

你(们)好  

我只发现 Tj 为-40至150度、Ta 为-40至85度。  

您能不能建议 TC 范围是什么、或者如何计算? 谢谢。  

黄莫莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Molly、  

    TPS51200使用散热焊盘(底座)来散热大部分热量。  

    Tj 的计算公式为:tj=Tc+10.9*Ploss。 这里、Tc 是底部外壳温度。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

       感谢您的回复。  

       我们是否有 TC 的推荐或最大工作温度范围?

       或者客户只能遵循最高工作结温 TJ?

    谢谢

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    最大 TC 取决于无功率损耗。  

    我建议使用最大 Tj。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

       明白了! 感谢您的回复。

    谢谢

    此致、

    Edward