This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:BQ76930EVM 如何与 BQ76200EVM 连接以进行保护测试?

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQSTUDIO, BQ78350-R1, BQ76930
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918164/bq76930evm-how-does-bq76930evm-connection-with-bq76200evm-for-protection-testing

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ78350-R1BQ76930

大家好:

我在使用 BQ76930EVM 时遇到问题,请帮助我解决问题,谢谢。

1.我  通过 bqstudio 软件将命令0x0011设置为 ManufacturureAccess() ,并且放电流  小于 Power:睡眠电流 设置。

    但 SLEEPM 位 未设置,睡眠模式 未 成功激活,您对此有什么建议?

2、我 想将 BQ76930EVM 与 BQ76200EVM 配合使用以进行保护测试, 您有没有关于 BOQ76930EVM 与 BQ76200EVM 连接的文档或说明(例如:如何绕过低侧 MOSFET)  

   在 bq76930EVM 中 )?  

    此外 ,我通过  将 BOQ76930EVM 与 BQ76200EVM 配合使用来执行过压保护测试  , BQ78350-R1的 COV 位是触发器 ,但连接器侧仍然有电压输出。

   AFE 似乎 不受保护, 您是否有任何建议 ?

   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chih、

    请参阅《BQ78350-R1技术参考手册》第8.3.3节"在系统睡眠模式下"。  有一个设置是必需的。j

    2.我不知道有一份特别文件。    有关电路板的原理图和布局信息、请参阅 BQ76930EVM 用户指南 http://www.ti.com/lit/slvu925。    有关电路板的原理图和布局信息、请参阅 BQ76200EVM 用户指南 http://www.ti.com/lit/slvu926。  一般情况下:

    • BQ76930 EVM 具有用于其他 FET 的外露焊盘。  您可以将 Q1的源极短路至 Q3的源极。
    • BQ76930EVM 的 J13与 BQ76200EVM 上 J7或 J8的引脚序列相匹配
      • 组装元件以将信号连接到 BQ76930EVM 的 J13
      • 从 BQ76200EVM 的 J7上移除分流器
      • 根据需要将一根电缆从 BQ76930EVM 的 J13连接到 BQ76200EVM 的 J7或 J8
      • 移除 BQ76200EVM J3上的 GND 分流器。
    • 将 BQ76930EVM 的 PACK-端子连接到 BQ76200EVM 的 BATSR-端子
    • 将 BQ76930EVM 的 PACK+端子连接到 BQ76200EVM 的 BATT+端子
    • 通电并测试操作

    3.在 OV 模式下、BQ76930使用1M Ω 的内部电阻将 CHG 拉低。  这将通过栅极连接网络下拉 PACK-最明显的是 R8 (1M)和 D3 (短接1M R9)。  请参阅 BQ76930EVM 用户指南的图29。  使用仪表测量电池组电压时、仪表通常会在电池组上上上拉10M 欧姆的输入电阻。  忽略 Q5和 D3的二极管压降、您通常会看到正常电池组电压的2/12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:  

    请参考下面的反馈,并提供建议,谢谢。

    请参阅 《BQ78350-R1 技术参考手册》第8.3.3节"在系统睡眠模式下"。  有一个设置是必需的。

    →我参考第8.3.3节并按 如下方式设置仪表参数,当我监控 仪表的消耗量时,它不会进入睡眠模式。

       DA 配置[IN_SYSTEM_SLEEP]= 1, [SLEEP]= 1 。

        电源 :休眠电流 =20mA,总线超时 =5S,电压时间-5S,电流时间20s。

      OperationStatus ()[PRES]= 1。

     此外,如果拔下连接 EV2300 工具的电缆,功耗将降低,进入睡眠模式是否正确?

    2.我 按如下方式进行一些修改、请帮助确认测试是否正常。

    • BQ76930 EVM 具有用于其他 FET 的外露焊盘。  您可以将 Q1的源极短路至 Q3的源极。

             →我移除 了 bq76930EVM 中的组件 R6和 R7。

    • BQ76930EVM的 J13 BQ76200EVM 上的 J7或 J8的引脚序列相匹配

               →我  在 bq76930EVM 中安装组件 R80/R81/R84/R88/R93/R98/R99/R113。

      • 从 BQ76200EVM 的 J7上移除分流器

               →将其删除。

      • 根据 需要将一根电缆从 BQ76930EVM 的 J13连接到 BQ76200EVM 的 J7或 J8

               → BQ76930EVM EDSG 引脚、以链接 BQ76200EVM DSG 引脚

                     BQ76930EVM ECHG 引脚、用于链接 BQ76200EVM CHG 引脚  

                     用于  链接 BQ76200EVM PCHG 引脚的 BQ76930EVM EPCHG 引脚  

                     用于  连接 BQ76200EVM PMON 引脚的 BQ76930EVM EPM 引脚

                    将 BQ76930EVM 偶数 引脚连接到 BQ76200EVM CPEN 引脚

                    用于  连接 BQ76200EVM DIVP 引脚的 BQ76930EVM EVAUX 引脚

      • 移除 BQ76200EVM J3上的 GND 分流器。

                           →将其删除。

                 →是。

                 →是

    3.在 OV 模式下 、BQ76930 使用1M Ω 的内部电阻将 CHG 拉低。  这将通过栅极连接网络下拉 PACK-最明显的是 R8 (1M)和 D3 (短接1M R9)。  请参阅 BQ76930EVM 用户指南的图29。  使用仪表测量电池组电压时、仪表通常会在电池组上上上拉10M 欧姆的输入电阻。  忽略 Q5和 D3的二极管压降、您通常会看到正常电池组电压的2/12。

    →我使用 BQ76930EVM  链接 BQ76200EVM 进行测试,  该电表将  按 BQ76200EVM 的 PACK+(J5)和 PACK-(J2)监控电池组电压。

       我确认在 bqstudio 中设置 COV 位,但 PACK +和 PACK-仍具有电池组电压输出(约37V,电池为10S1P)。

      我 使用 bqstudio 的 FET_EN 按钮 检查电池组电压 输出,电池组电压输出可 由 FET_EN 按钮控制。   

       这是否意味 着 AFE IC (Bq76930)不 会触发以提供保护 ?   如何进行   电池组电压输出为0V 的过保护电压测试 ?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chih、

    1.除非您拔下看到电源中断的电缆,否则部件似乎不会进入睡眠状态。  设置 IN_SYSTEM_SLEEP 位后、您可能需要重置器件。  有些设置是立即设置、有些则进行复位。

    2.除了我没有看到 BQ76930EVM FET 短路之外、描述听起来是正确的。  短接 Q1和 Q3的源是一种方法、也可以选择方便的点。  如果您的实验室中有其他用户、您可能会清楚地看到电路板已修改。

    3.我描述了两个 FET 都关断时 PACK 输出和电压测量的情况,很抱歉造成了混乱。  当电池组进入 OV 时、监测计将仅关闭 CHG、DSG 保持导通状态、因此电池组电压仅是充电 FET 的体二极管、低于正常值。  例如、如果电池上的电压为41V、电池上有1节或更多节电池过压、CHG 将关断、充电 FET 将是二极管。  电池组电压测量值大约为40.4V、电压将随负载而变化。  使用 BQ78350-R1时、它具有体二极管保护、如果您开始放电、即使存在 OV 故障、它也会使充电 FET 重新导通、从而使充电 FET 不会因电流而发热。  10M 电阻和电压的描述是一个常见的问题、您可能会在过热或类似故障关闭两个 FET 时观察到该问题、或通过切换 FET_EN 命令来观察。