This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24202:为手机充电

Guru**** 2582125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196, BQ24202, BQ24076, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917961/bq24202-charging-cell-phones

器件型号:BQ24202
主题中讨论的其他器件:BQ24196BQ24076BQ25616

您好!  

我计划将 BQ24202DGN 用作项目的电话充电器。

在数据表中、它显示它提供高达500mA 的电流。 如果我连接任何 iphone、Android 手机会提供500mA 电流。 还是100mA?

我是否需要使用 D-或 D+执行任何其他操作? 或者只是短接它们就足够了?  

输入电压应为16V/5A 适配器。  我不希望提供超过500mA 的电流、因此它符合我的设计要求  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您可以查看 MCU 是否可以终止 D+/D-连接。  

    当您说16V 适配器正在尝试在16V 范围内充电时? 设计时需要考虑的一个因素是芯片上的热升。  

    耗散的功率=(VIN-VBAT)*IBAT。  

    如果是这种情况、您可以查看 BQ24196等开关充电器。 ILIM 引脚用于设置输入电流(适配器输出电流)限制。 REG02用于设置充电电流。

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、  

    感谢您的回答。  

    我使用12V 适配器作为电源。 将有14个充电站。 我想将每个工作站的电流限制在500mA。

    我不打算与器件通信。 该项目将仅用于为器件充电。  我计划将电流限制在最大500mA。

    我看到过一些文章,我可以通过调整器件 D-、D+端口上的电压值来实现这一点。 如果没有连接任何设备,则仅为100mA。

    您会为此目的或其他目的推荐以下哪项。

    BQ24202

    BQ24196  

    BQ24076

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果适配器为12V、您可以查看 BQ25616。 D+D-用于检测 USB 适配器类型、而不是检测适配器是否存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。 仅为了阐明,如果我要将充电电流设置为500mA,我需要使用 ICHG 引脚执行此操作。

    在这种情况下,无论供应商(苹果-三星), 它的充电电流是否为500mA,即使是通过 USB 检测也是如此。  

    由于我的电源有限制,我不希望充电电流超过500mA。

    如果我不连接 D-和 D+,充电电流是否始终为100mA?

    由于预期值会很高,是否有更便宜的选择?

    此致

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali:

    是的、如果您设置 ICHG=500mA、则无论 D+/D-检测到什么适配器、只要适配器电流能力高于500mA、充电电流都是固定的。 如果您未连接 D+/D-、则输入充电电流受 ILIM 引脚电阻限制。 充电电流仍由 ICHG 引脚编程。  

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你