This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:这是噪声吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915768/bq51051b-is-this-noise

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件: BQ51050B

我需要电压充电图。 为此、我将在电池连接到 BAT 引脚时测量其电压。  

随附的图是我测量的电压图。

我想知道图表上的尖峰。

为了弄清尖峰是什么、我阅读了数据表。

数据表中显示 BAT 输出的一些图是平坦的、没有尖峰、但正如我所说的、有些图有一些尖峰。

但是、我无法弄清尖峰是什么。 峰值之间的距离不一致。 峰间的距离约为10s

现在、根据我的结果、我有一些问题。

这些尖峰是什么?  

2.在哪里可以找到有关这方面的一些信息?  

(x 轴:时间(小时) y 轴:电压)

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢示波器捕获和信息。   

    电压从4.35V 增加到4.5V 是不可预料的、其他客户也没有报告。  通信数据包导致的电压降低很常见。  此外、将电压增加到此时应该会使电池保护电路跳闸并断开电池、您是否在测试中看到过这一点。

    电压尖峰是否可能是与接地相关的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

     

    感谢您的解释。 我不认为这是由接地引起的、因为当我使用电源的同一器件测量电压时、我无法看到这种噪声。 无论如何、我将尝试使用另一个器件测量电压。

     

    当我阅读数据表时、我有一个问题。 如有可能、请参阅并解释所附图片。 我从 BQ51051B 数据表中捕获了这一点。 与图35相反,在图36中,我也看到了类似的信号。 如图所示、振幅几乎与我的相同、200mV、尽管其频率可能不同。

     

    您还能解释一下我在图片中所指的内容吗?

     

    谢谢、

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这些尖峰是什么?  --通信数据包产生的噪声

    2.在哪里可以找到有关这方面的一些信息? --下面是更多说明,但也请参阅数据表中的第8.3.4.9节、图23和第8.3.3节

    您看到的尖峰可能与每250ms 发送一次的 WPC 通信数据包相关。  BQ51050B 将跟踪大部分充电周期的电池电压、并且在此期间 RECT 信号的噪声过滤受到限制、请参阅第8.3.3节。  在预充电阶段和近端接期间、器件不处于跟踪模式、噪声滤波效果更好。  请参阅数据表中的图23。

    为了改善通信(减少串行数据损坏)、通信时间内的电流被限制在400mA。  电流的减小将导致串行数据在此期间产生噪声和电压下降、请参阅第8.3.4.9节。

    在您的试用版3图中、噪声的发生速率高于10秒。  这可能是由于采样率比通信数据包速率慢。  

    在 OUT 和 RECT 节点上添加滤波电容器可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢大家的善意解释。 谢谢您、我了解尖峰的来源。
    我将尝试提高采样率和添加滤波电容器。
    您可以向我推荐用于滤波的电容器吗?

    谢谢、
    Ahnsei Shon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ahnsei

    RECT 滤波电容器对噪声的影响最大。  评估模块将使用20uF、这是一个典型值、可以增大该值。  另请注意、在过载情况下、该节点的电压最高可达15V。  但典型运行电压低于7V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答!

    祝你度过美好的一天!!

    此致、

    Ahnsei Shon