This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:TPS2363

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917821/tps2363-tps2363

器件型号:TPS2363

您好!

我在设计中使用 TPS2363、在上电期间、我在 I2C 探针中看不到 TPS2363、我在同一总线上看到所有其他 I2C 从器件、但 TPS2363不响应。 TPS2363对 I2C 做出响应所需的任何设置。

此致

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您能否确认主机 是 I2C 控制器还是 SMBus 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    主机的12C 控制器。

    此致

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    TPS2363是一款 SMBus 从器件、您需要使用 SMBus 控制器与该器件进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    I2C 控制器必须执行任何设置、以便 SMB 器件进行检测。 在同一 I2C 总线上、还有其他 I2C div、它将出现在扫描上、但未检测到这两个 TPS2363。

    此致

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    I2C 和 SMBus 之间存在差异、因此无法与具有 I2C 控制器的 SMBus 器件通信。  

      您可以在 http://smbus.org/specs/smbus20.pdf 的"附录 B–SMBus 和 I2 C 之间的差异"部分中获取更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    I2C 和 SMBus 是不同的、但它们在通用低速下兼容、如果我们满足输入/输出的阈值、则应减去 div 并通过 I2C 主机进行通信。  

    此致

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我知道 I2C 和 SMBus 之间存在许多差异、 但直流规格除外、例如 时序规格差异以及 ACK 和 NACK 的使用。  

    您是否尝试过使用 SMBus 主机与 TPS2363通信? 这是为了确保器件处于良好状态并且与 SMBus 控制器成功通信。 如果器件也没有响应 SMBus 主机、则器件可能存在问题。 使用另一个 IC 尝试相同的方法。