This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:兼容的电量监测计选择

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQ27531-G1, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918394/bq24192-compatible-fuel-gauge-selection

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQ27531-G1BQ27426

您好!

我们为 我的定制电路板设计选择了 bq24192充电器芯片、并寻找电量监测计。

根据我们的电量监测计要求、有两个选项: bq27426和 bq27531-G1。  对于 bq24192充电器芯片、TI 建议兼容的电量监测计部件为 bq27531。  

找到了 bq27531与 bq27426相比的以下优势:

  • bq27531在与 bq24192充电器配合使用时支持电池运输模式、并且还具有 TI 提供的其他 FP 兼容的替代器件。
  • 我们的电池所需的电池化学 ID 为1201。  BQ27426默认提示 ID:3230、BQ27531默认提示 ID:1201。

我们想了解 bq27426相对于 bq27531的优势、以便在两者之间做出公平决策。 价格和封装均可接受。  

FG 中断要求:-在低功耗/睡眠模式中具有中断支持的可配置中断选项:   

请帮助解决以下与中断相关的问题:

  1. 对于 BQ27531-G1、BL_INT 是否可以在睡眠模式下工作、我们将在 SOC_INT 引脚上获得中断? 我们认为正常模式是如此、并希望确认低功耗睡眠模式。
  2. 对于 BQ27426、BATLOWEN 是否可以在睡眠模式下工作、我们将在 GPOUT 引脚上获取中断? 我们认为正常模式是如此、并希望确认低功耗睡眠模式。

谢谢、

Ritesh Patel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    电池化学成分以及监测计所需的其他配置数据都可以轻松更新。

    两个监测计在睡眠模式期间都启用了中断、您也可以使用 EVM 进行测试。 监测计将以设定的间隔时间唤醒、并在更新数据时设置中断。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的快速响应。

    电池化学成分以及监测计所需的其他配置数据都可以轻松更新。 [Ritesh]在这里、我们了解到两个监测计的电池化学物质更新都很简单。 但是、bq27531中设置了我们所需的电池化学成分。 我们没有计划使用锂聚合物以外的其他电池化学物质。 bq27531似乎是一个不错的选择。 您对此有何看法?

    两个监测计在睡眠模式期间都启用了中断、您也可以使用 EVM 进行测试。 监测计将以设定的间隔时间唤醒、并在更新数据时设置中断。
    [Ritesh] 几个问题:

    • 监测计将在设定的间隔时间从睡眠模式唤醒至正常模式、这是否正确?
    • 设置间隔时间是在电量监测计中固定的、还是我们可以对其进行配置? 我们可以在哪里进行配置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    我认为 bq27531-G1能够很好地与您的充电器配合使用、尤其是因为它们是为互补而设计的。

    它将在睡眠模式下每20秒进行一次 IVT 测量、而在正常模式下每1秒进行一次 IVT 测量。 时间间隔设置为20秒。 监测计仅在睡眠模式下短暂唤醒以进行测量、如果满足条件以便退出睡眠模式、则它将进入正常模式。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt 澄清了问题。

    它将在睡眠模式下每20秒进行一次 IVT 测量、而在正常模式下每1秒进行一次 IVT 测量。 时间间隔设置为20秒。 监测计仅在睡眠模式下短暂唤醒以进行测量、如果满足条件以便退出睡眠模式、则它将进入正常模式。 [Ritesh] bq27426芯片中是否也设置了20秒和1秒的时间间隔?  bq27426是否也会如上所述短暂唤醒并退出睡眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    是的、两个监测计在睡眠模式下每20秒采样一次 IVT 数据。 只有当测量仪表对 IVT 数据进行采样时、如果满足退出条件、测量仪表才会退出睡眠模式。

    此致、

    Wyatt Keller