This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:温度高于85摄氏度时的 VFB 温度特性

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916359/tps40057-vfb-temperature-characteristics-at-higher-than-85degc

器件型号:TPS40057

大家好、团队、

我的客户希望了解高于85摄氏度时的 VFB 温度特性。

根据数据表第5页、VFB 值在较低温度下似乎增加。
如果在高温下温度超过85摄氏度、VFB 的值是否会变得像二次函数那样变差? 或者它是否会成比例地恶化(V/摄氏度)?

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    从数据表中,我同意我们的客户意见,它将会降低。 这个器件是很久以前开发的、请在内部进行一些时间检查、看看我们的开发中是否有高温数据。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好

    您是否有任何更新?

    此致。

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin:

    是的、我们在内部进行检查、最低 fb 电压为 Tj=85deg C、因此客户可以将 0.693V - 0.715V 作为-40eg C 至125 deg C Tj。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好。

    感谢您的回复。

    >最低 fb 电压为 Tj=85deg C,因此客户可以将 0.693V - 0.715V 作为-40eg C 至125 deg C Tj

    是 Tj 拼写错误吗?

    您是否意味着-0.693V - 0.715V 可能是最坏情况值,即使 Ta 超过85摄氏度(至125摄氏度)?

    此致

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin:

    是的、客户可以将其视为完整温度范围(-40deg C-125deg C)精度。

    谢谢