This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:如何估算 CT 放电时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912732/tps3808-how-to-estimate-the-time-for-discharge-of-ct

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3840

大家好 、团队成员

我的客户正在尝试使用 TPS3808、并希望将延迟时间设置为10秒。 然后、根据数据表中的等式1、CT 需要约为1.8uC。 然后、他们担心/RESET 被置为有效后的放电时间。 您能告诉我们如何估算放电时间吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    该规格被描述为 20us 的高到低电平复位延迟。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav、

    我认为我的问题没有得到正确的表达。 请让我再问您。

    /RESET 被置为有效后、CT 完全放电需要多长时间? 他们担心这一点、因为他们的 CT 可能是1.8uF、他们认为放电 CT 的时间可能很长。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav

    这是一个好提醒。

    您能就此发表什么意见吗?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    电容器的放电应根据时间常数进行。 话虽如此、不应担心电容器的重新检测或连续故障的错误检测。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav

    非常感谢。 请让我确保理解。

    -  在10秒延迟时间将/RESET 置为有效后、CT 中累积的电荷将被放电。 这种理解是否正确?

    您  提到高到低电平复位延迟始终为20us。 在任何延迟时间(1.25ms~10sec)的情况下、这是正确的吗?

    -  20us 的高到低电平复位延迟是典型值。 但是、您能告诉我们它们可以将多大的最大值视为 高电平到低电平复位延迟吗? 例如、他们希望知道该值可以高达100us。 您能就此发表什么意见吗?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    一旦复位被完全置为有效、CT 引脚应该开始放电。 无论延迟时间如何、从高电平到低电平的检测到复位延迟时间始终为20us。 此外、我们不对传播延迟值的变化进行规格、因为该规格未在该器件的最小-最大范围内进行测试。 例如、TPS3840具有这种特性。

    谢谢、
    Abhinav。