This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:EN 引脚关闭高侧和低侧 FET?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20, TPS566235, TPS65296, TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913956/tps549a20-en-pin-switching-off-high-side-and-low-side-fet

器件型号:TPS549A20
主题中讨论的其他器件: TPS566235TPS65296TPS561201

您好!  

你好。 我希望你们做得好。

我们的客户想知道、EN 引脚是否 关闭后续器件的低侧和高侧 FET?:  

TPS549A20  
TPS566235
TPS65296:包括 VDD1和 VDD2输出
TPS561201

数据表中的内容与此类似:"使能引脚打开直流/直流开关转换器"、但"关闭"状态没有定义。

如果您能帮助我们向客户提供这些信息、我将不胜感激。  

谢谢、祝您愉快。  


此致、  

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅支持 TPS549A20。  

    对于 TPS549A20、当器件处于禁用状态时。  高侧和低侧 FET 均关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedirick、

    由于所有其他器件的相同问题已在其他线程中得到解答、因此此线程现在将关闭。

    裕昌