主题中讨论的其他器件: TPS56C230
感谢您的服务。
关于 我的测试板 TPS56C230EVM、测量的 PON 序列 与规格中的序列不匹配。
根据 TPS56C230规范中的图17、 在 模式读数在500us + 100us (=600us)内完成后、输出电压开始斜升。
不过 、在我的实验中、输出电压1136us 开始在空载条件下斜升。
我实验室中的 TPS56C230EVM 电路 更改 如下:
R3 DNP->11k
C13 DNP->短路
R4 10k -> 33k
因为 输出电压 从1.2V 更改为1.1V。
请告诉我模式读取时间的详细信息。
它是由输出电压变化还是由欧姆引起的?
此致、
Tomo