This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230EVM:PON 序列中的500us + 100us 模式读取时间是多少?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230EVM, TPS56C230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914570/tps56c230evm-what-is-500us-100us-mode-reading-time-in-pon-sequence

器件型号:TPS56C230EVM
主题中讨论的其他器件: TPS56C230

感谢您的服务。

关于 我的测试板 TPS56C230EVM、测量的 PON 序列 与规格中的序列不匹配。

根据 TPS56C230规范中的图17、 在 模式读数在500us + 100us (=600us)内完成后、输出电压开始斜升。

不过 、在我的实验中、输出电压1136us 开始在空载条件下斜升。

 我实验室中的 TPS56C230EVM 电路 更改 如下:

R3 DNP->11k

C13 DNP->短路

R4 10k -> 33k

因为 输出电压 从1.2V 更改为1.1V。  

 

请告诉我模式读取时间的详细信息。

它是由输出电压变化还是由欧姆引起的?

此致、

Tomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomo、

    明天我将再次检查并提供反馈。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomo-San、

    图片中的数据有拼写错误500us+100us、应该是从 VCCUVLO 到 SS 启动、而不是从 Vout 启动、而且它基于使能已经超过1.2V。

    您可以按如下所示进行检查:

    Power Vin->Power Enable with external signal source->Check VCC UVLO to SS start。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、通常情况下、Vout 启动是在 SS 斜升至~0.1V 电平时。 因此、到 Vout 启动的延迟时间将会更长一点、并且与 SS 电容器值相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuchang:

    感谢你的答复。 我将测量和比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、如果有更多查询、请随时告诉我。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于这个主题、似乎没有其他问题了、现在它将关闭。

    如果有更多问题、您可以重新打开或提交新主题帖。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我测量并确认了 VCCUVLO、SS 和 Vout 之间的重新发送、就像您说的那样。

    感谢您的回答。

    我将在6月18日推出"这解决了我的问题"。