This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 SOC 估算错误

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1, GPCCEDV, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918145/bq78350-r1-bq78350-r1-soc-estimation-error

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCEDV

你好

使用了 Bq78350R1、并为7S2P (5000mA)电池组充电(29.2V SOC 100%)。 ChemID 2044 (INR18650-25R)充电完成后、长时间自然忽略、电池组电压降至24.38V、74%的 Bqstudio 上显示了 SOC。 但是、我认为24.38V SOC 应该接近50%、低于74%。 如果充电电压为24.38V、则充电电压将高达26.6V、SOC 为100%。 实际29.2V 应具有100% SOC。

我想询问有关电压和 SOC.e2e.ti.com/.../181113.gg.csve2e.ti.com/.../Bq78350r1.zipe2e.ti.com/.../181113.gg.csv 的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeungMin、

    我同意 SOC 未显示准确值。 我查看了您的数据闪存设置、我认为我看到了一些问题。

    首先、我应该解释测量仪表如何估算 SOC。 初始上电或复位后、监测计使用电池电压和 ChemID 初步估算 SOC。 这一点之后、监测计会跟踪电池输入和输出的电流、以估算 SOC。 当电池放电时、电池电压会根据负载电流和温度发生显著变化、因此跟踪电流非常重要。 CEDV 监测计使用补偿来计算电流负载和温度。

    首先、我在设置中看到补偿被禁用。 对于 CEDV 监测配置寄存器、我建议设置[EDV_CMP]和[EDV_EXT_CELL]位。 此外、您还需要为电池生成 CEDV 参数。 使用 BQ78350-R1应用报告(https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf)中介绍了该过程、您需要使用 GPCCEDV 在线工具来生成这些参数。 此外、您还提到电池处于很长一段时间-您应该为您的系统设置电子负载和自放电率的数据闪存参数、以便电量监测计在电池未使用时考虑放电情况。  

    最后、如果这是一个新项目、我建议使用 BQ78350-R1A。 这在功能上与 BQ78350-R1相同、但 R1A 提升了关断例程的稳健性。 我建议任何新设计都使用 R1A。 您可以通过加载最新(v1.04)固件将 BQ78530-R1器件上的固件升级到 R1A、也可以订购预加载最新固件的 R1A 器件。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt Sunna

    感谢您的详细解释。

    我有一些问题、希望获得更多建议。

    首先、您建议我电子负载和自放电速率有数据闪存参数、我想知道数据存储器中是否有位设置寄存器。

    最后、我们无法更改为您推荐的 BQ78350-R1A、我们想知道将 R1A 的最新(V1.04)固件应用到 Bq78350-R1是否会提高 SOC 精度。

    再次感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两个参数:电子负载和自放电率。 《BQ78350-R1技术参考手册》第67页介绍了这两种情况。  

    R1A 不会显示 SOC 精度的任何差异。 两个固件版本之间没有功能差异。 唯一的区别是对关断例程进行了稳健性改进。

    此致、

    Matt