This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3253:如何使用 LM3253提供超过10A 的电源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916765/lm3253-how-to-supply-more-than-10a-power-using-lm3253

器件型号:LM3253

我想使用 LM3253来实现具有快速压摆率的电源块、并且负载条件超过10A。

然而、由于 LM3253的电流容量为3A、我想通过连接多个 LM3253的输出来实现一个能够提供超过10A 电流的电源电路、但我想知道这个实现是否会有任何问题。

如果有可能、请告诉我如何具体联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngdoo、

    我不确定我是否正确理解您的要求。 但让我试一下。

    您是否需要提供10A 的单负载? 或多个较小的负载?

    使用单 个 LM3253 、您最多只能具有3A 的负载。 但当然、如果您有多个负载、那么您可以使用多  个 LM3253器件。 但这取决于您的应用。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Febin、
    感谢您首先回答我的问题。
    我要实现的是为单个负载提供10A 电流。 
    除此之外、我们还希望实现快速的压摆率。
    因此、我尝试使用 LM3253来实现快速压摆率、
    但我想知道是否可以将多个 LM3253连接到一个。

    此致、

    Youngdoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngdoo、

    我认为最好的方法是使用我们的高电流器件之一、该器件可支持高达10A 的电流。

    选择 LM3253有什么具体原因吗? 它是一个非常旧的器件。 我们有许多较新的器件、您可以根据自己的应用选择一款。  

    此致、

    Febin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngdoo、

    我们没有听到您的反馈!

    您还有什么问题我们可以帮助您吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找一款能够进行压摆控制并能够为单个负载提供10A 以上电流的电源器件、 
    但我找不到这样的器件。 因此、我询问是否可以连接和使用多个 LM3253。

    总之、感谢您的回答。 

    注意事项
    年轻人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngdoo、

    我在星期五下班了。 我将在两天内回来。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngdoo、

    我想 根据您的要求推荐 LM21212。

    我有兴趣了解更多有关应用和详细要求的信息。 我将很快向您发送一封电子邮件、以讨论同样的问题。

    如果您没有其他问题、我们可以结束本主题并在内部进行讨论。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

     感谢您的帮助、我们将审查推荐的 LM21212。

    此致、

    Youngdoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngdoo、

    您可以给我发电子邮件还是给我打电话吗?  roh@ti.com 或010-9184-7484

    我 正在韩国地区支持 HYNIX。  

    谢谢。 卢成镇