This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071:TS 输入振荡和禁用充电器

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25071, BQ24650, BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917660/bq25071-ts-input-oscillating-and-disabling-charger

器件型号:BQ25071
主题中讨论的其他器件: BQ24650BQ25895

非常感谢您的帮助。  将 BQ25071与5V (开路电压)面板的输入配合使用。 负载电压约为4.0v。 当电池电量低时、我发现 LDO 振荡、TS 分压器电压(根据数据表建议在没有电池 NTC 的情况下设置)。 BQ25071未为电池充电。  我认为问题在于 TS 输入超出范围(超过25毫秒的低高振荡)并禁用芯片。  增加了电容以抑制振荡、但没有好处。

是否有其他方法可禁用 TS 采样? 如果我将 TS 直接连接到电池(通过电阻分压器)、由于负载和充电而导致的电压变化可能会使 TS 超出范围。

想法。  谢谢你。

Jim S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是否有其他方法可禁用 TS 采样? 如果我将 TS 直接连接到电池(通过电阻分压器)、由于负载和充电而导致的电压变化可能会使 TS 超出范围。 TS 阈值由 LDO 设置、因此如果 LDO 无法调节、则可能无法正常工作。  我将向您介绍这是可行的还是其他解决方法。 您的 TS 分压器值是多少? 如果您可以在此处提供最好的原理图、  

    该器件不适用于太阳能输入、因为它缺少 DPM/MPPT 功能来防止输入电压崩溃。 BQ24650可能更适合此处。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。  但是、我认为 BQ24650要求最低5V 输入电压。  这对于我们正在使用的 PV 而言是有问题的。  还有其他选择吗?

    Jim S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请查看此参考设计 https://www.ti.com/tool/TIDA-01556

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。  很棒的资源 但是、BQ25895正在寻找较高的电压输入(9-12v)。  我有5V OC。  我将研究 design...it、该算法可能允许较低的电压。  

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您可以在此处发布原理图吗? 我无法重现 BQ25071 EVM 的问题。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、在上传 PDF 时遇到困难。  该问题集中在太阳能收集装置 SPV1040 (ST Micro)的输出端。  它不能为 BQ25071提供良好调节的电压。  当 BQ25071的输入电压降至阈值以下时、LDO 会下降、并附带 TS 电压、从而禁用输出。

    请提供有关如何上传 PDF 的建议。  谢谢。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    单击"答复"后查找此图标:

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所想的那样。  但在上传和插入文件后、图像不会显示。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已在 e2e 上向您发送了一个朋友请求、其中包含联系信息、如果上传时遇到问题、您可以通过电子邮件向我发送原理图。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TS 分压器的值看起来不错、TS 设置为恒定的17% LDO 电压、介于两个阈值之间。 使用稳定电源时、在 Vin = 4V 下运行不应出现问题。  

    如果 LDO 因不稳定的 Vin 而振荡、则需要尝试一些操作

    1. 增大电容、请尝试5uF
    2. 增加 LDO 电容、增加1uF
    3. 尝试降低充电电流

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。  一切都有道理。  尝试一下。  一个问题/意见。  当我驱动来自太阳能收集装置的输入时、输入电压将根据可用的太阳能而变化。  通常情况下、这可能会在数秒到数分钟之间变化(云、树荫等)。  我发现 BQ25071实际上能够很好地降至3.3伏(但 LDO 也会下降...之后降至3.3伏)。  由于 TS 分压器基于 LDO 电压、因此充电器关闭。

    我将添加电容并为其提供一个旋流。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    该器件在3.3V 时因欠压锁定而关断。 TS 阈值与 LDO 电压无关。 见 d/s 9.2

    最棒的