This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:TPS2491静态电流在未启用时过大

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917010/tps2491-tps2491-quiescent-current-too-big-when-un-enabled

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: TPS1663

大家好、

我们发现 当使能引脚被下拉至接地时,TPS24接下来 的电流消耗大约为500uA。 但是、如数据表所示、未启用时的 IQ 约为90uA。 移除 TPS2491后、电流减少500uA。 从电池组的电量监测计读取电流。

您能否查看随附的客户原理图并提供一些解决方案来解决此问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    禁用模式下电流测量期间的输出电压是多少? 根据数据表测试条件、它对 Vout 电势有一定影响。 您能否在 VEN = Lo、VSENSE = VVCC = VOUT 的情况下进行检查、并查看它是否仍然高于90uA (典型值)。

    关于原理图、二极管 D203的方向看起来是错误的。 D203的阴极应连接到栅极侧。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。

    输出电压大约为52V。 我们已经检查了 Vsense = Vvcc = Vout。

    未启用时、静态电流仅来自 Vcc、我对吗? 理论上、总静态电流仅为90uA。

    对于 D203、已更正、很抱歉 更新过晚。

    非常感谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    正确。 静态电流仅来自 Vcc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

      我们在调试 TPS2491期间遇到了另一个启动问题。 CT 值可能需要提高。

    您能帮我们选择合适 的 CT 值吗? 我在所连接的 Excel 中输入电压、Cout 和 MOS 参数。

    我发现 较大的 CT 会使 TPS2491满足 SOA、您能告诉我 、如果 CT 值过大、会有什么影响吗?

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../Copy-of-TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    FET SOA 电流支持非常差、请选择强大的 FET、例如 CSD19502Q5B。 在这里、甚至调节 CT 值也没有帮助。

    或者、我建议使用 TPS1663电子保险丝来简化设计、因为它可提供更好的性能和更高的集成度。

    此致、Rakesh