This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一个电池充电器 IC 为汽车的锂离子电池充电

Guru**** 2530360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917777/need-a-battery-charger-ic-for-charging-the-li-ion-battery-for-automotives

主题中讨论的其他器件:BQ24105-Q1

您好!

我们正在寻找一款符合汽车标准的电池管理 IC、用于为锂离子电池充电。 我们在3.7V 时的功率要求为5A/hr。 因此、在3.7V 电压下、总共可提供20A 电流和4小时的电流。 因此、我们计划并行连接5个额定5000mAh 3.7V 的锂离子电池。

请为该应用推荐具有适当充电电流的电池充电器 IC。