尊敬的´s 先生:
我需要针对开关稳压器 LMR50410的技术支持。
1.电源电压、滤波器电路(π 型滤波器或共模扼流圈)的 EMC 去耦规格,电路必须通过 EN55012测试。
2.电源电压上有很多干扰
您在德国或欧洲有联系方式吗?
此致、
Torsten Kammerer
kammerer@pwb-encoders.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Beck 先生:
在德国、我的电路仍然有问题、他们为我提供了一个联系人。
当输入电压变化为输出电压不稳定且输出电压变化(200mV)时。
仿真后、我选择了电阻器/感应器/电容值。 仿真结果提供了以下注释:
50mA 的输出电流很低、根据数据表、这是正确的模式"在极轻负载下对开关频率进行解调时的脉冲频率调制模式(PFM)"。
此致、
Torsten Kammerer
尊敬的 Beck 先生:
我是否正确理解 PFM 模式不适用?
我的一般条件:
Uout=5VDC (用于模拟信号调节器、无噪声)
uin = 25-31VDC
Iout = 25-50mA
温度:-25°C -+85°C
少量外部组件(空间要求)
我看不到如何在 LMR50410中选择不同的模式、您是否有满足我要求的替代开关稳压器。
此致、
Torsten Kammerer
您好、Torsten、
如果需要较小的输出纹波、则不希望在自动模式下运行的器件(PFM 是其子集)。
这里是两个器件、它们具有在 FPWM 中配置的 MODE 引脚。