This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:LMR50410XDBVR

Guru**** 1169010 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917606/lmr50410-lmr50410xdbvr

器件型号:LMR50410

尊敬的´s 先生:

我需要针对开关稳压器 LMR50410的技术支持。

1.电源电压、滤波器电路(π 型滤波器或共模扼流圈)的 EMC 去耦规格,电路必须通过 EN55012测试。

2.电源电压上有很多干扰

您在德国或欧洲有联系方式吗?

此致、

Torsten Kammerer

kammerer@pwb-encoders.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    我们有当地的销售团队、但另外、通过 e2e 论坛可以获得良好的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck 先生:

    在德国、我的电路仍然有问题、他们为我提供了一个联系人。

    当输入电压变化为输出电压不稳定且输出电压变化(200mV)时。

    仿真后、我选择了电阻器/感应器/电容值。 仿真结果提供了以下注释:

    50mA 的输出电流很低、根据数据表、这是正确的模式"在极轻负载下对开关频率进行解调时的脉冲频率调制模式(PFM)"。

    此致、

    Torsten Kammerer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您的图像。

    在 PFM 模式下、纹波预计会增加、并且可能类似于锯齿波形。

    如果不需要 PFM 运行模式固有的增加输出纹波、则可以在强制连续导通模式下运行器件、或在强制脉冲调制模式下运行、名称是彼此的别名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beck 先生、您好!

    您是否有电子邮件地址。

    此致、

    T. Kammerer

    kammerer@pwb-encoders.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck 先生:

    我是否正确理解 PFM 模式不适用?

    我的一般条件:

    Uout=5VDC (用于模拟信号调节器、无噪声)

    uin = 25-31VDC

    Iout = 25-50mA

    温度:-25°C -+85°C

    少量外部组件(空间要求)

    我看不到如何在 LMR50410中选择不同的模式、您是否有满足我要求的替代开关稳压器。

    此致、

    Torsten Kammerer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    如果需要较小的输出纹波、则不希望在自动模式下运行的器件(PFM 是其子集)。

    这里是两个器件、它们具有在 FPWM 中配置的 MODE 引脚。

    https://www.ti.com/lit/ds/snas660b/snas660b.pdf?ts=1593530238107&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36506-q1.pdf?ts=1593530383622&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F