This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:错误 RUP_DIS / RDIS:未清除

Guru**** 681440 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ25155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916022/bq27426evm-738-error-rup_dis-rdis-not-clear

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIOBQ25155

大家好、

今天、我在学习周期中遇到了这一失败。 错误 RUP_DIS / RDIS:未清除!e2e.ti.com/.../7673.log_5F00_19.06.log

我已经做了 gpcchem、建议使用电池代码1325。

请参阅附件日志文件和数据存储器的导出文件。

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    您能否提供整个学习周期的日志? 日志看起来只是放电结束时。 您是否还可以导出.gg 文件、以便我们可以看到您的设置?

    此外、监测计应附带预编程的化学物质、您可以根据电池选择这些化学物质。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    很可惜,在放电放松后,学习周期被打断,所以我已经给你们发送了完整的学习周期。

    请参阅 g.file。

    根据数据表、监测计仅提供三种预编程化学品。 但是、如果您在 TI 论坛上发现一些旧的对话-电源管理关于我和这个电量监测计、建议使用具有内部化学成分的 gpcchem。 顺便说一下、具有预编程化学成分的学习周期到目前为止也已中止。

    此致、Sebastian

    e2e.ti.com/.../file_5F00_22.06.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、
    您能否与我们分享您收到的 GPC 报告?
    此外、我建议您恢复学习周期并与我们共享一个连续的 bqStudio 日志文件?
     
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请参阅 GPC 报告。

    有关学习周期的内容。 今天我尝试了一个新的。 遗憾的是、学习周期未识别 FC 位、监测计已设置 FC 位。 因此、我只能共享半个日志文件。 但我注意到、VOK 位未在充电周期开始时设置。 这是原因吗?

    此外、在放松时间 RDIS 位也不清零。

    我将尝试一个新周期。

    此致

    Sebastian

    e2e.ti.com/.../log_5F00_22.06.log

     

    e2e.ti.com/.../4442.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    在此处发布完整学习周期的日志文件后、我们将进行了解。

    RDIS 标志应仅在学习周期之前的初始放电周期内设置、因此在学习周期期间应清除。

    本应用手册可能有助于在学习周期中触发哪些位: https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    过去几天、我曾多次学习、但无法成功完成学习周期。

    我已经向您报告了同样的问题。 尽管设置了位 FC、但学习周期并未重新开始。

    我正在使用的充电器 BQ25155也完成了充电。

    问题可能出在哪呢?

    请参阅日志。

    Sebastiane2e.ti.com/.../log_5F00_26.06.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    您是否更新了之前发布的.gg 文件? 我看到设计容量设置为20mAh、如果这是您的电池容量、电量监测计将很难测量此容量、则该电量监测计的额定容量最低为100mAh。

    我看到 RUP_DIS 没有像以前那样被清除、看起来好像它没有在正确的时间清除。 您可能需要等待更长时间才能稳定电压。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    你是对的。 电池的设计容量、使用的容量为20 mAh。 我有点困惑、电量监测计将最小化100mAh 电池、因为根据 TRM (第49页)、我可以选择0mAh 的最小电容。

    那么、您的建议是什么? 我可以使用其他电量监测计吗?

    RUP_DIS:

    因为我要进行手动学习周期、所以最长休息时间为6小时。 那么、我如何在不取消周期的情况下等待更长的时间?

    问题之间是否存在联系?

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    查看产品页面中用于调节电流的应用手册、它可能有助于学习周期流程和您的应用: https://www.ti.com/lit/an/slua792/slua792.pdf?ts=1593529146773&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27426

    该参数可以达到0mAh、但使用此类小充电电流时、监测计将无法进行精确测量。

    此致、

    Wyatt Keller