This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电池平衡和 Qmax

Guru**** 2516950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914166/bq40z60-cell-balance-and-qmax

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我们最近在 Mongoose BBU 中遇到了一个细胞不平衡问题。 您能否帮助确认以下问题:

我们使用 LiFePO4单元。 在 slua04d 文档"电池平衡"章节中、说明 在尝试计算电池平衡时间之前需要更新字段 Qmax (更新状态= 0E)。 但是、Qmax 更新条件具有温度要求:10-40C。  在我们的应用中、BBU 环境温度始终为44C。 这是否意味着 Qmax 无法在我们的使用方案中更新,电池平衡无法正常工作? 也就是说,如果我们遇到电池不平衡问题,BQ40Z60不能做任何事情? 我们是否有任何解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需更多信息、请访问 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/913490/3376064#3376064

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    有一种方法可以更改温度范围以将 Qmax 更新到您的温度范围内、让我检查一下电量监测是否会随您的电池化学成分发生显著变化。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们何时可以获得答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    您能否为我们提供 gg.csv 文件、以便我们查看构建和版本号。

    这样、我们就可以为您打开包含 Qmax 温度范围的 bqz 文件。

    如果我们打开默认范围、您需要进行测试、以确保 Qmax 值正确更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 gg 文件

    我们是否需要将锥形电流更改为200mA、并将电池平衡的最小 RSOC 更改为80%或更小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我在 E2E 上向您添加了朋友、我有编辑过的.bqz 文件、您可以使用该文件在 bqStudio 中编辑 Qmax 温度范围。 我将离线发送给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、如果我们修改大于40°C 的温度范围、您能保证精度吗? 如果我们将温度范围修改为50C、会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    您需要自行进行一些测试、以检查 SOC 的准确性。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Harry、

    我   在 BQ40Z60EVM 上工作了一个月、我一直在努力 正确完成学习周期。 您能否提供 gg 文件以获取工作结果?

    谢谢

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    您可以在 E2E 上为.gg 文件向 Harry 发送私人消息、以查看它是否对您的应用有所帮助。 我相信您的应用程序还有另一个问题、.gg 可能不会提供帮助。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Mihir、由于您知道的公司限制、我不确定我是否可以向您分享此信息。 我建议向 Wyatt 寻求帮助。