This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:54V 至12V 输出(带 PRI AUX)

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917100/ucc2897a-54v-to-12v-output-with-pri-aux

器件型号:UCC2897A

您好、先生、

请参阅随附的文件、我们使用 UCC2897A PWM 控制器。(输入54V、输出12V)、  

该设计通过变压器 AUX 引脚(输出12V/20mA)连接 到 UCC2897A 引脚12、13 (PVDD、VDD)

当提供54V 输入时、没有12V 输出、我们可以听到音频噪声...

请再次帮助查看原理图、并提供您的建议...

谢谢!

e2e.ti.com/.../ucc2897a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    听起来您的控制器由于某种原因正在启动和关闭。

    这就是您听到音频噪声的原因。

    辅助绕组上可能没有足够的电压来启用控制器、或者 CS 上可能存在 LINEUV、LINEOV 或过流故障。

    您可以断开辅助绕组 VCIN 并通过保护二极管向 VDD 引脚施加11V 电压。
    这应在控制器通过 VIN 启动后启用控制器。

    然后检查 PWM 波形和 VCIN 电压。

    您只能使用范围来执行此操作。

    请告诉我您的工作方式。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 John、

    是的、看起来变压器 AUX 引脚不稳定、上电时会出现压降、最小电压大约为8.08V、  

    从数据表中可以看出、VDD 建议电压最小值为8.5V (引脚 PVDD 如何?)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    VDD 和 PVDD 应连接在一起

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致

    John