This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A-EP:此器件能否在极高温度下消耗高电流

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A-EP, UC2825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917917/uc2825a-ep-can-this-device-draw-high-current-at-very-high-temperature

器件型号:UC2825A-EP
主题中讨论的其他器件: UC2825A

我的电源转换器会关闭 并从其 AUX 电源消耗非常高的电流。 在室温下、UC2825A-EP 在10.5V 电压下消耗的电流约为50mA。  温度时、我将会看到这种情况

高于85°C 并等待几分钟的浸泡时间、我的 AUX 电源电流限制(>500mA)、电源转换器关闭 10秒、然后重新启动10秒。 这个周期将重复、直到我让电路板冷却至大约70C、在这里、它将重新启动并保持运行、直到我再次将电路板加热至高于85C。

还有其他芯片依靠 AUX 电源运行、其中包括一个外部栅极驱动器。 我无法测量 UC2825A-EP Tj、但在0.5W 的功耗下、我们可以预计接近数据表最大值528mW @ 85C。

UC2825A-EP 是否会 在高温下消耗高电流、然后在冷却时消耗标称电流?

我找不到该器件热关断行为的描述。  您能否描述一下、如果有热关断功能、会禁用哪些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我想、UC2825A 很可能超出应用中的最高结温额定值、导致控制器关断。
    该器件没有过热保护功能、我注意到数据表中提供的热信息很少。
    16引脚 SOIC 封装中0.5W 的功率耗散听起来很高。

    我可以请求此器件的热阻数据、这将使您能够计算应用中的实际结温。
    您是否希望我这样做?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    使用外部栅极驱动器时、器件在10.5V 电压下消耗50mA 电流。 数据表显示、最大电流为36mA、这非常接近。 您说0.5W 非常高、但这接近于器件的预期耗散。

    请提供您认为0.5W 非常高的原因。

    另外、请提供一些关断行为的详细信息。 V ref 变为零、振荡器停止、输出被禁止、是什么? 我在 数据表中看不到有关这方面的任何信息。

    该关断 应在什么温度下发生?

    谢谢你

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    器件关闭是因为您的设计微不足道、令人惊讶的是、器件会恢复
    我只能从您的稀疏信息中确定这一点。
    正如我说过的、我怀疑器件超出了其工作温度限值。

    祝您故障排除顺利。

    此致

    John