This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:频率计算公式和 RDM 引脚

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915212/ucc28780-frequency-calculation-formula-and-the-rdm-pin

器件型号:UCC28780

在数据表中、频率公式如下(数据表中的第40页)。我不确定频率公式。 我知道周期包括导通时间和谐振时间。

但我的答案与你的答案不同。 请简化推导流程吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我仍然不知道 RDM 函数。 从数据表中可以看出、这是退磁时间、这意味着 QH 的导通时间。

    但是、如果 Rrdm 是固定的、它是否意味着消磁时间是固定的? 那么、在不同的输入/负载下、QH 的导通时间是固定的?

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fleming、

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。

      第40页的开关频率公式(FSW)是通过对理想转换模式波形时序的某种简化以及对额外负电流部分和谐振振铃部分的修改得出的。 开关周期 TSW 与 FSW 相反、TSW 与导通时间、退磁时间、负电流时间和谐振时间之和。  对各种参数进行了排列、因此无需了解任何条件下的 IPK。  不幸的是、我无法为您进一步简化它。

    RDM 电阻值是固定的、但是 RDM 引脚上的电压是可变的、取决于关闭期间在 VS 引脚上采样的反射输出电压。  RDM 上的可变电压驱动可变电流、这会影响 QH 的内部时序电路。  因此、QH 的导通时间可根据 输出电压和输入大容量电压而变化(在导通期间也在 VS 采样)。    

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的快速响应。

    对于 RDM、我知道答案。

    但对于频率、我仍然想知道公式。 我知道频率与周期相反、周期也包括开/关时间和谐振时间。

    但是对于细节、我不知道具体的公式。 我还列举了我的推断过程、这与您的推断过程有很大不同。 请查看计算结果并进行更正吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fleming、

    我认为、Tneg 公式中存在一个错误、您将 NVO 等同于 Vbulk (1-D)。  我认为这不是真的。

    我同意 Ton、Toff、Ton + Toff 和 Tres 等式是正确的。   我尝试对此进行详细介绍、我认为系统工程师做出了一些简化假设、以得出数据表中的 FSW 公式。  我需要与系统工程师进行交流、以了解并验证这些假设。  请给我一两天时间来继续学习、并了解完整的推导。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的快速回复。

    我同意我的文书错误是 Tneg 错误的。

    此外、非常感谢您稍后的推导。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fleming、

    很抱歉耽误你的时间。  下面是提供给我的推导:

    e2e.ti.com/.../Mathcad-_2D00_-fsw-expression-for-ACF.pdf

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的详细介绍。