This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508640定制板

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS650861, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918272/tps650864-tps6508640-custom-board

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTPS650861IPG-UI

你(们)好

我们正在使用 TPS6508640开发定制板。

有用于 I2C (CLK、DATA)的引脚接头、可用来准备一种访问电路板上 PMIC 的方法。

除此之外、基本上准备 USB2ANY 是否足够了?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 USB2ANY、我建议添加第三个 GND 引脚。

    N2510-6002-RB 是 TPS650860 EVM 上使用的10引脚接头、可与 USB2ANY 随附的带状电缆配合使用;如果电路板上有足够的空间、我建议您使用它。

    我还建议为 CTL4和 IRQB 提供测试点、如果需要更改以切换到 TPS650861、则可以将这些测试点与电路的其余部分断开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢你的答复。


    遗憾的是、很难留出10引脚接头的空间。  因此、每个引脚都有3个引脚:CLK、DATA 和 GND。

    除了 USB2ANY、我还可以使用 IPG-UI GUI 读取 TP6508640的寄存器吗?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果10引脚接头不合适、则没问题、您可以使用母对母跳线或其他方法在需要时将 USB2ANY SCL/SDA/GND 引脚连接到电路板引脚。 IPG-UI 可与 USB2ANY 框配合使用、因此您可以读取和写入寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    谢谢你。  我知道。