我在两相评估板(LM5122EVM-2PH)上使用 LM5122、发现了一些奇怪的行为。 我已经分离了两个相位、目前仅使用一个相位。 此设计已针对48V 输出进行了修改。 电感器和电源开关随输入和输出电容器一起发生变化。 补偿环路也在 webench 中重新完成和仿真。
我看到的问题是输出电压下降、但输出电流是负载请求的电流。 (电源折返)。 我已经调整了斜率补偿和电流感应电阻器、并且没有看到输出发生变化、这表明它没有达到周期电流限制。 底部栅极位于传导周期的整个部分。 我还看到、顶部栅极驱动器没有将过多(如果完全超出)拉电压。 在较低的负载下、我确实看到栅极驱动达到预期的 Vsw+Vcc (大约7Vgs)。 还注意到、一旦转换器开始折返、占空比不会进一步降低(我预计这是因为它应该通过电感器获取更多电荷)。 输入电源质量良好、能够满足比负载要求高得多的要求。
如果您有任何关于故障排除的建议、我们将不胜感激。 下面有几条示波器轨迹:
顶部时序、48V、1A 输出(在折返之前)。 黄色是栅极、蓝色是源极
这里是顶部和底部栅极波形。
以及1A 负载时输出端的大纹波。 Cin (批量)= 2 X 47uF、Cout (批量)= 4 X 47uF