This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400是否通过了 TI 闩锁测试?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918400/tps65400-has-tps65400-passed-ti-latch-up-test

器件型号:TPS65400

 大家好、

 我的一位客户即将发布他们使用 TPS65400的产品。

 对于发布的产品、它们需要 TPS65400的锁存测试结果。

 请问您能回答以下问题吗?

 Q1、 TPS65400是否通过了 TI 闩锁测试?

 问题2. TI 闩锁测试标准是否为+/- 100mA?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuya  

    Q1:是的、TPS65400通过 了 TI 闩锁测试。  

    Q2: 标准为+/- 100mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     赵好、

     非常感谢 您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。