This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ2579x 是否有 SMBus 版本

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917696/bq25792-is-there-an-smbus-version-for-the-bq2579x

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他部件:BQ25790BQ25710

您好的支持团队、

您的新发布充电器 IC BQ25790 (DSBGA)/ BQ25792 (QFN)
这两个器件似乎在功能上与 I2C 接口等效。 封装中存在差异。

您是否计划拥有 SMBus 接口的版本?


最棒的
AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    您是当前用户。  790和792在功能上是等效的、但采用不同的封装。  目前、没有 SMBus 版本的计划、但如果客户需求充足、则可能会出现这种情况。  您的最终应用、产量和大规模生产日期是什么?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、感谢您提供的信息。

    该应用适用于工业智能电池充电器。  
    一项要求是在没有主机 MCU 控制的情况下进行电池充电、即系统断电。

    根据 SBSC v1.1、根据内部电池温度和充电状态、电池将通过 SMBus 直接向充电器请求充电电压/电流 、而无需系统主机干预。 但是、这不能通过 I2C 接口实现、因为电池不会"看到"充电器。

    BQ25792自主充电特性很有用、但在智能电池组 NTC 输出不在多节电池组中的情况下、它缺少增强型充电曲线。


    最棒的
    AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我将向我们的开发团队转发。  请查看 BQ25710。  它是一款具有外部 FET 的 SMBus 电池充电控制器。

    此致、

    Jeff