This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:VSYS 最大电流输出

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918429/bq25895-vsys-max-current-output

器件型号:BQ25895

大家好、

我的客户发现我们的 BQ25895存在问题。在对 VSYS 输出进行负载测试期间、我们注意到 VSYS 在加载到规格中规定的5A 最大值时显著下降。  我们在 VBUS 上具有额定电流为5A 的5V 输入。

以下是我们的默认 I2C 配置设置:


REG07 = 0x8D (禁用 WDT)
REG02 = 0x3C (禁用 D+/D-检测、升压@ 500kHz)
REG00 = 0x7F (ILIM 引脚被启用、输入电流限制= 3.25A)
REG03 = 0x3E (OTG 启用、充电器启用、VSYSmin = 3.7V)
REG04 = 0x3E (最大充电电流= 4A [3.968A])
REG05 = 0x10 (预充电限制= 128mA、终止电流= 64mA)
REG06 = 0x5E (充电电压限制= 4.208V)


无论使用已充满电、已放电的电池还是未将电池插入充电器、都会出现此问题。  

我们发现、通过降低充电电流、VSYS 上的电压变得更加稳定且更高。  不过、VSYS 上大约3.5A (即使充电电流设置为零)、VSYS 电压开始降至我们在寄存器中设置的3.7V 最小值以下。  然后、随着电池电量耗尽、它会继续稳定下降。  这一点很重要、因为我们期望 VSYS 上的电流高达4A、虽然我们可以调节充电电流、但我们想了解我们的设置问题是什么、以便我们能够保持稳定的 VSYS 电压。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    BQ25895是 一款5A 充电器。 它可以处理高达5A 的总电流、即充电电流和系统电流之和。 如果没有 SYS 负载、 如果输入功率允许、最大充电电流可以是5A。

    2.最大输入电流限制设置为3.25A。 输入无法提供5A 输入电流。

    请读取所有寄存器值、尤其是充电器状态和故障寄存器。 充电器应进入由 REG13[7:6]指示的 DPM 状态。 有关详细信息、请访问 d/s 上的8.2.6.2动态电源管理(DPM)。

    4.有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答3应有助于解答您的问题。

    谢谢、

     

    宁。