This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:是否有任何禁用 TPS2120输出的方法?

Guru**** 2522930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917942/tps2120-any-way-to-disable-tps2120-output

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件: TPS2124

TPS2120似乎没有专用使能引脚。  是否有任何方法可以禁用输出?  我想我可能可以操纵 OV1和 OV2引脚。  如果我将 OV1和 OV2驱动至高于 VREF、即使 IN1和 IN2上的实际电压有效、输出是否会关闭?

另一个想法是操作 SS 引脚。  保持 SS 低电平可能会有效地禁用输出?

此外、还有一个不相关的问题。  电流限制看起来只能通过100kΩ Ω 电阻器低至大约1.3A。  对于我的应用、理想情况下、该电流限制为500mA。  如果我使用大于100kΩ Ω 的 R_lim 会发生什么情况?  它看起来是300K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    "禁用"TPS212x 输出的最佳实现方式是采用某种 GPIO 或 FET 控制、将 OV1和 OV2拉至高电压(通过 Vref)。 发生这种情况时、TPS2120认为两个输入都无效、从而导致输出端出现高阻态。 我不认为保持 SS 为低电平将起作用、因为软启动仅在导通期间使用。

    如果您需要 TPS2120的较低电流版本、TPS2124是否可以在您的系统中工作? TPS2124是 TPS2120的较低额定值版本。 使用136k 时、电流限制可设置为1A、+-0.5A。

    请注意、超出数据表中指定值的任何设定电流限制可能具有相同的+/-0.5A 精度。

    感谢您为您的设计选择 TI 电源多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  OV 引脚的控制听起来不错。

    TPS2120可设置为1.3A、因此 TPS2124的1.0A 限制不是主要差异。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到电流限制在整个温度范围内的容差为+/- 0.5A。  您是否有关于给定温度的预期范围的数据?  可以肯定地说、25°C 时的电流限制容差会更小吗?  或者、即使在室温下、该范围也是如此宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在-40°C 至125°C 的工作温度范围内、电流限制的精度被指定为+/- 0.5A。

    在所有允许的温度范围内、最大范围为+-0.5A。