This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:降低热性能

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918474/tps51200-reducing-thermals

器件型号:TPS51200

您好!

我有一个设计方案、在这个方案中、我的 ThetaJ 将以126°C 的温度运行。   我想减少此值、并想知道是否可以通过并联使用两个器件来加载与该器件的共享?   如果有一种负载共享方法、使用其中两种负载共享的正确方法是什么?   两者之间是否有任何特殊的联系或考虑?

谢谢、

HSG   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、  

    两个 TPS51200不能并联以共享输出电流。  

    您的应用中的环境温度、VLDOIN、VTT、输出电流是多少?

    谢谢