This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:自举设置的 VBP 检测电平

Guru**** 2590090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918190/tps548b22-vbp-detect-level-for-strap-setting

器件型号:TPS548B22

大家好、团队、

让我确保设置 VBP 检测电平。
从数据表中可以看出、"VBP (det)是器件在初始器件启动期间用于编程有效 FSEL 引脚电压电平(典型值2.9V)的电压"。
我发现 VBP 检测电平为2.9V、与输入电压电平无关、这是正确的吗?
或者、我们是否应该估算 Vin = 5V 等低电压输入中 VBP=5.07V 时的实际压降?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    正确、在引脚搭接期间、VBP 电压为2.9V、与输入电压电平无关。 4.25V 典型值的 VDD UVLO 有助于确保 VBP 的 VDD 电压足够高、以便进行引脚搭接检测。

    下面链接的主题具有一些更多详细信息。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/752399

    Anthony