This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:在以下情况下能否使用此 IC

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918189/tps53355-can-i-use-this-ic-below-case

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件:TPS548D22TPS548B22

你(们)好

我需要设计直流/直流降压

VIN 15V +-5%使用 SMPS、因此容差~15.75Vmax

输出电压5V/20A

我知道它必须 输入电压=15Vmax

那么 、这种情况无法使用?

如果让我知道高侧 FET VDS、我可以进行检查。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ogrim、

    我不建议这样做、因为+5%会超过建议的最大值15V。 开关节点上的振铃肯定会超过 FET 绝对最大额定值。 TPS548B22或 TPS548D22可能更适合此应用。

    Anthony