This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:稳定性边界条件问题

Guru**** 2522180 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI-Q1, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913011/tl431-q1-question-about-stability-boundary-conditions

器件型号:TL431-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431LI-Q1TL431

大家好、

我对稳定性边界条件有疑问。 我的设计具有大约5.1V 的 VKA 和4.2mA 的 Ika。

在数据表图16中、建议在这种情况下、负载电容 CL 应高于大约2µF μ F (曲线 B)。 因为器件可能会振荡。

如我的设计中所示、Vref 输出位于分压器后面、分压器上还连接了1µF Ω、而我的 CL 为1µF Ω。  

我的问题是了解这种振荡和稳定性的重要性。 如果输出电压可以变为0V 或器件可能损坏、或者输出电压将漂移或振荡 x%可能会发生。

提前感谢您的支持。

 的问题是我们是否需要严格遵守这条规则? 因为我的设计中有一个1µF μ F 的 CL、并且在一个电容器为1µF μ F 的分压器之后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    这是极其关键的。 VKA 上的1uF 容性负载可能会导致器件发生至少10%的振荡、甚至更多。 我会增大该值或将该值减小到可接受的范围。

    数据表上的图13显示边界大约为2uF。 请记住、其边界为0度相补角、这是一个典型值。 由于温度变化和批次变化、我建议至少添加半个十进制以获得合理的保守值。 因此、我将使用4.7uF 或更大的值。

    另一种选择是使用 TL431LI-Q1、因为根据图12、它在5V 时的边界允许您使用1uF/2uF 电容器范围。

    我会将系统设计为最坏情况下的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关此主题的另一个问题。 正如我看到的、曲线是从0到10µF μ F 的电容器。  在曲线内? 如果我没有使用电容器或小于10nF、它将是稳定的。 或者我看到了什么问题?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    将 TL431从无电容更改为1nF TL431应保持稳定。 高于10uF 时、器件应保持稳定。

    由于稳定性线路的变化、1nF 和10nF 之间的电压输出取决于电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢你的答复。