This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:充电电流

Guru**** 2331900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918327/bq21040-charge-current

器件型号:BQ21040

你(们)好,先生  

我可以使用 BQ21040来提供0.7A 充电电流吗?

我看到 RθJA 是130.8 °C/W,如果输入电压为5V,Vbat 为3V

 功率耗散为(5Vin - 3Vbat)*0.7A = 1.4W

TJ=25°C+1.4*130.8 =208.12°C

我认为208°C 太热了,我有任何误解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaile、

     您将需要使用结至电路板的表征参数、即45.5 C/W

    这将得出温度 Tj = 25 C + 1.4W * 45.5 C/W = 88.7 C

    最棒的