This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R070:开关频率限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG34XX-BB-EVM, LMG3411EVM-029, LMG3410R070, LMG5200, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918370/lmg3411r070-switching-frequency-limit

器件型号:LMG3411R070
主题中讨论的其他器件:LMG34XX-BB-EVMLMG3411EVM-029LMG3410R070LMG5200LMG1210

大家好、我将 LMG3411EVM-029与 LMG34XX-BB-EVM 配合使用。

在我的应用中、我需要非常高的开关频率、并且我需要利用 LMG3411的限制。

在空载条件下、我尝试提供50%占空比 PWM;我保持了 EVM 的默认死区时间不变。

当我提高 PWM 频率时、当我达到~1900kHz 左右时、我会遇到故障情况(仍然是空载条件)。

如果我看一下两个互补的 HI 和 LO PWM 输入、似乎仍有增加频率的空间、并且我看到两个输入上具有死区时间的正确数字。

实际上、我希望能够提高。

如果没有负载、什么可能导致故障情况? 如何检查哪些方面出现了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atrac、

    1.9MHz 已经超过了 LMG341x FET 的最大开关频率限制。 最大开关频率约为1MHz、超过此值时、可能会出现故障。 该故障的原因是封装内部有一个以 DCM 运行的内部降压/升压转换器、用于生成关断 GaN FET 所需的负栅极电压。 随着开关频率不断上升、电感器无法提供所需的负电压、因此会触发 UVLO。 您可以通过探测 BBSW 和 VNEG 引脚来查看这一点。

    顺便说一下、我是否知道该应用? 为什么它需要大约2MHz?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    好的、谢谢您的回复、现在很清楚为什么不能在这个频率上使用它。

    我在数据表中找不到 UVLO 的详细说明、也许有一些应用手册?

    频率如此高的原因是我想在 D 类放大器的最终级使用 MOSFET (超声波应用、因此我必须提高频率)、并且我需要提高采样频率。

    1MHz 应该足够、但由于我需要进行一些过采样、2MHz 到3MHz 应该更好。

    是否有任何其他 GaN 器件可以提高频率?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atrac、

    对于 UVLO 说明、我们没有专门针对它的应用手册。 在 LMG3410R070的数据表8.3.4.2中、详细描述了触发 UVLO 时将禁用的功能。 第7页还提供了 UVLO 电平的阈值。

    对于超过1MHz 的开关频率、电流解决方案将是 LMG5200、它是采用单个封装的半桥配置中的两个 FET。 但是、请注意、该器件的电压为80V。  

    另一种选择是使用 LMG1210、它是 GaN FET 和分立式 GaN 的驱动器。  

    希望这对我们有所帮助、如果还有其他问题、请告知我们。

    此致、