This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:TL432QPK 和 TL432QPKG3之间的差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918251/tl432-the-difference-between-tl432qpk-and-tl432qpkg3

器件型号:TL432
Thread 中讨论的其他器件:TL431

各位专家、您好!

您能告诉我 TL432QPK 和 TL432QPKG3之间的区别吗?
我认为后缀"G3"表示绿色环保状态、但在数据表环保计划中没有差异。
如果您给我指出"G3"的含义、我将不胜感激

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    当 TL431转换为绿色时、G3是旧后缀。 现在、非 G3型号也是绿色。 我建议订购非 G3变体、因为我们保留 G3以用于传统用途。