This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:额外死区时间

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918246/lm5104-additional-deadtime

器件型号:LM5104

您好!

RT 的值是否可以安全地增加到超过100k 以延长死区时间? 除了在 RT = 100k 时实现的功能之外、我还想实现~100ns 的死区时间。

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您关注 LM5104。 在查看数据表第7.3.1节(自适应击穿保护)后、我看到声明 RT 引脚设计用于适应5K 至100K 的电阻范围、从而导致90ns 至200ns 的死区时间。 它明确指出、不建议使用5K 以下的值。

    假设 RT 与时间的关系类似、要实现另一个100ns、RT 必须为~190K 欧姆。 该器件可能未在该电阻范围内进行表征或测试。 该器件可能会在更长的死区时间内正常工作、但在超出数据表测试条件的情况下使用该器件的风险会有所提高。

    如果您确实探索了死区时间较长的器件的使用方法、请确保您测试多个器件并在整个温度范围内进行评估。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、