This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40400:不适用

Guru**** 1423050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916150/webench-tools-tps40400-na

器件型号:TPS40400

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在制造过程 中发现 TPS40400大约1%的损坏故障率(功能测试站)。  带有 TI USB i2c 工具、CLK 和数据信号单引脚的测试装置 通过测试探针直接连接到 TPS40400。

输出或移除时的电流。 处于空闲状态时、CLK 和数据为3.3V。 是否损坏了 TPS40400?  我是否需要使用开关控制 CLK 数据?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS40400 CLK 和 DATA 引脚被设计成能够承受相对于其自身接地和几毫安电流高达5.5V 的电压。  如果3.3V CLK 或数据具有高电容或强上拉电阻、则将它们实时插入测试装置可能会导致损坏、如果有人强制它们相对于其接地电压超过5.5V、 但将电流限制为几毫安的典型上拉电阻器不太可能损坏引脚。

    您在被测装置上看到的是哪种类型的损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 损坏的 TPS40400、 使用数字仪表测量引脚恢复与 GND 的关系。  其中大多数为:引脚20从100k 更改为1K、引脚13、引脚14更改为200 Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    引脚20是器件的主电源输入 VDD。

    引脚13和引脚14分别为 BP3和 BP6。  这些 LDO 为 IC 中的大多数电路供电、BP3提供大部分逻辑电平和数字内容、而 BP6为栅极驱动器和模拟调节内核供电。  在全部3个损坏的情况下、我会在 VDD 上寻找可能的尖峰电压、尤其是在某些情况下、当源极电感馈送 VDD 时负载突然移除、并且功率输入在功率级不再加载电流后继续驱动电流。  这可能会导致电源输入端的极高峰值电压、从而导致 VDD。