This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:TPS25940 1us 反向电压保护

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918222/tps25940-tps25940-1us-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS25940

嗨、大家好

TPS25940A 如何正确实现 DS 中描述的1us 反向电压保护。 请参阅以下原理图:IMON/DVDT 均为悬空状态。



当 VIN 端子上发生 SCP 短路保护时、下图中是否正确实现了1us 反向电压保护? 看到 OUT 端子上的电压过冲、这是否正常?


CH1:IN 端子电压;CH3:OUT 端子电压;CH4:IN 端子 SCP 电流。


此外,还有一种现象。 发现 FLT 引脚在 SCP 发生之前翻转。 这是正常的吗? FLT 引脚直接连接到 MCU CAP 端口。  1)将系统负载从2.5A 降低到0.1A、稳态 FLT 仍在翻转; 2)增加 OV/UV 点后、稳态 FLT 仍在振荡。 如下所示:



CH1:IN 端子电压;CH3:OUT 端子电压;CH4:flt;R1:IMON 引脚电压;


如何在?上解决此问题

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    您能告诉我在输入端短路时 Vin 的工作电压是多少?

    • 根据您共享的波形、Vin 电压看起来小于2.5V。 您能确认吗?

    在您共享的第一个波形中、您在哪个点测量输入电流(CH4:in terminal SCP current)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    输入电压为12V。 您可以参考原理图。 当我们使输入短路时、它几乎会对 GND 短路。

    我们有电流感应探针来测量输入电流。

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    您认为我们的图1实现了1us 反向电压保护吗? 为什么输出端口上存在过冲电压? 是不是北边? 它是否已重新调整为 dVdT 悬空? 对于 FLT 不稳定的波形、您认为它是否与原理图相关、没有3.3V 的上拉电压或其他电压?

    您能尽快回复我们吗?  

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

     从 IN 到 OUT 的反向电压超过–66mV 时、电子保险丝通常会在1us 内阻止反向电流流动。   

     由于路径中的 L 和 C 寄生效应、Vout 中的过冲可能会产生振铃。 当电流速率突然变化时、电感器上会产生电压。  

    如果您能回答我在上一封邮件中提出的问题、我可以更详细地回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    对于有关输入电压的问题、输入电压为12V。 您还可以找到原理图。 当我们使输入短路时、它几乎会对 GND 短路。 我与客户进行了仔细检查、TPS25940A IN 引脚处的电压为12V。 它们在输入端子处有电流感应探针、因此我们可以获取输入电流。

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

     您如何看待我们关于 FLT 的问题? 您是否认为它与原理图相关、没有3.3V 的上拉电压或其他电压? 您以前是否遇到过相同的波形?

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认12V 输入。 DSO 显示~2.5V。 这是因为客户将偏移电压设置为 DSO CH1和 CH3。 ~10V 偏移。

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您还会问、当图1的输入端子处有 SCP 时、为什么它会返回到附近的12V。  请参阅以下系统模块。 当输入12V2对地短路时、12V 输出将下降、但当输出电压低于12V-0.7V=11.3V 时。 12V1将为输出负载供电。 在第一个图中、您可以看到、在输入 SCP 条件下、输出电压将恢复到~12V。 我认为12V 输出的较长响应恢复时间将与巨大的输出电容器相关。  

    但仍然不知道为什么在 SCP 之前 FLT 波形不稳定。  

    谢谢  

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您还会问、当图1的输入端子处有 SCP 时、为什么它会返回到附近的12V。  请参阅以下系统模块。 当输入12V2对地短路时、12V 输出将下降、但当输出电压低于12V-0.7V=11.3V 时。 12V1将为输出负载供电。 在第一个图中、您可以看到、在输入 SCP 条件下、输出电压将恢复到~12V。 我认为12V 输出的较长响应恢复时间将与巨大的输出电容器相关。  

    但仍然不知道为什么在 SCP 之前 FLT 波形不稳定。  

    谢谢  

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    如前所述、  从 IN 到 OUT 的反向电压超过–66mV 时、电子保险丝通常会在1us 内阻止反向电流流动。  因此、在波形中、您可以进一步放大、并看到当 VIN 低于 VOUT 66mV 时、电流已发生变化。 您看到的电流可能是寄生振铃造成的。 这与 dVdt 开路无关。  

    此外、 当器 件的输入短路时、器件的 IN 引脚上没有任何电压、并且由于 VIN 降至 V (UVR)以下、器件自然关断。 电流由背靠背内部 FET 的体二极管阻断。

    关于 FLT/引脚,它是否保持悬空? 如果保持悬空、则可能会在该引脚上耦合一些噪声、因为这在没有故障条件时具有高阻抗。 您可以将此引脚拉至外部电压以正确检查其功能。 如果保持悬空、则该引脚上的信号无效、因为它可能会耦合到噪声。