This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:VDDA 引脚功能

Guru**** 2550750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916892/bq25713-vdda-pin-function

器件型号:BQ25713

您好、专家、

我的客户正在将 BQ25713用于超声波智能探头。 在 BQ25713的数据表中可以找到引脚 VDDA 的简短说明、并且没有显示此引脚功能的方框图。 请您分享有关 VDDA 工作原理的更多信息吗? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

      VDDA 是 CELL_BATPRSEZ 用于检测电池节数的上拉电源轨、因为通过监测 CELL_BATPRESZ 引脚上的电压、电池节数在内部确定为 VDDA 的%。 它也是 ILIM_HIZ 等引脚上拉的可用电源轨、因此客户可以灵活地使用 VDDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    见上文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger、

    感谢您的回复。 另一个问题是 VDDA 的电压是多少、它是否等于 REGN LDO 的电压? 谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VDDA 等于 REGN 电压6V。