This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:适用于 Xilinx RFSoC 射频电源轨

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84A, TPS7A84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918008/tps7a84a-for-xilinx-rfsoc-rf-power-rails

器件型号:TPS7A84A
主题中讨论的其他器件: TPS7A84

你好

对于 Xilinx RFSoC 电源轨、Xilinx 在 PCB 设计指南(UG583)中建议使用 Intersil/Renesas ILS80101-A/ILS80102/ILS80103/  低噪声高 PSRR LDO。

TPS7A84A 是否可以作为该器件的交叉参考?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    TPS7A84是 ILS80101-A 的低噪声替代产品(我找不到 ILS80102或 ILS80103)。 此外、它的精度要高得多、因为借助 ANY-OUT 功能、无需反馈电阻器设置 VOUT、因此您可以查看最坏情况下的精度(如果为0.75%)。

    我希望这能回答你的问题。