This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:关于 UCD3138的勘误表

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915373/ucd3138-about-the-errata-of-ucd3138

器件型号:UCD3138

我 不知道 TI 发布的《UCD3138集成电源控制器系列勘误表》2.5中所述的以下勘误表的权变措施。

请告诉我如何专门设置寄存器。

https://www.ti.com/lit/er/sluz033a/sluz033a.pdf?ts=1592438114461&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCD3138

请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您确切的器件型号是什么?

    如果是 UCD3138 (无)、请设置:

    Dpwm0Regs.DPWMSAMPTRIG1.bit.sample_trigger = 5;

    如 TI 的 LLC EVM 中所示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yitzhak  

    感谢您的评论。

    器件型号为 UCD3138 (无)。

    抱歉、我不知道什么是 LLC EVM。

    我使用 UCD3138控制直流/直流转换器的相移。

    勘误表2.4描述了 LLC 转换器。 这是否意味着我不必担心这个勘误表、除非它是 LLC 转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Yitzhak

    这是另一个问题。

    我将使用以下示例固件。

    ->"设计和开发"

      ->"软件开发"

       ->"UCD3138相移全桥固件"

    如果我按原样使用此示例固件、能否避免勘误表2.4?

    如果没有、请告诉我更正内容以避免勘误2.4。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    此评论将解决 LLC 拓扑的问题。

    如果您不实施 LLC、请忽略此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    勘误表2.4专门指 LLC。

    但通常情况下、在任何应用中、采样触发器应在周期结束前500nS 定位。

    在 UCD 中、从 EADC 采样输出电压到数字滤波器(PID)为 DPWM (或 PCM 中的内部电流环路)提供输出的传播延迟约为450nS。 因此、我们建议在周期结束前将样本触发器定位在500nS、以便在 需要更新之前、新的 PID 输出将准备就绪。

    此致、