This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-EP:UVLO 阈值电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917075/iso5852s-ep-uvlo-threshold-voltage

器件型号:ISO5852S-EP

请告诉我 UVLO 的阈值电压。

数据表输出侧的负向 UVLO2阈值电压为最小值:9.5V,典型值:11V。

最大值电压是多少。

UVLO 是否在大约12V 的电压下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的问题。

    不幸的是、我们没有关于 ISO5852S-EP 负向 UVLO2阈值电压的公开数据。

    是的、12V 下的 UVLO 电压、正向阈值为12V、因此存在1V 迟滞、这有助于避免误导通、因为驱动器可能会生活在嘈杂的环境中。

    尽管我无法为您提供准确的统计数据、但 UVLO2的最小值/最大值更像是在整个过程和温度范围内确定的绝对最差情况规格、该规格通常比 IC 实际提供的规格更宽松。 我们的其他一些 IC 具有此类数据、UVLO 在典型电压下基本上非常稳定、因此您应该能够对这些典型值充满信心。

    我希望这能在一定程度上回答您的问题。 如果我按下绿色按钮、请告诉我是否这样做、并可以随时提出任何进一步的问题。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    是否可以认为 uvlo2可以在典型值或更高的值下运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据特定 IC 的温度和工艺变化、UVLO2可能不会恰好是典型值、但 TI 保证性能在数据表限制范围内。

    最好

    Dimitri