This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:对使用器件的摄像头系统执行 ESD 测试时、TPS65400关断。

Guru**** 2531530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918098/tps65400-tps65400-was-shutted-down-when-esd-test-was-executed-to-a-camera-system-which-uses-the-device

器件型号:TPS65400

 大家好、

 我的一位客户即将发布使用 TPS65400作为系统电源的摄像头系统。

 但 系统在 ESD 测试中未通过-5kV 测试。 然后 TPS65400关断、VDDD 和 VDDA 输出电压变为零。

 但是、TPS65400在再次上电时开始正常运行。 我 认为 TPS65400 VDDD 和 VDDA 不能关断

只要为 VIN 端子提供适当的电压、  

 是否有办法关断 VDDD 和 VDDA?

 客户还在 VIN 和电源之间插入了10欧姆+0.01uF RC 滤波器。 但 TPS65400在相同的 ESD 水平下关断。

 您知道如何提高 ESD 抗扰度?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuya  

    1.将 CE 引脚拉至低电平可能会关断 VDDD 和 VDDA 电压。  

    2.下面的电路可能会提高 ESD 水平。  

    TVS 可能会钳制正 ESD 电压。  

    1N4007可以防止反向电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     赵好、

     感谢你的答复。

     我将尝试这种对策。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。